This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHSECDOCK:TMS320F28388D 和控制卡之间的连接

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE, TMDSCNCD28388D, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/957248/tmdshsecdock-connection-between-tms320f28388d-and-control-card

器件型号:TMDSHSECDOCK
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DC2000WARETMDSCNCD28388DDP83640

您好!  

我对 TMS320F28388D 和控制卡之间的连接不太理解。 我尝试使用 MII 接口连接外部 PHY。

这是我选择连接到 PHY 的 GPIO

然后、我检查 了 TMS320F2838x 数据表以确定引脚的位置。  

但是、当我尝试在板上连接这些引脚时。 我发现有两个未  连接到 GPIO 的引脚 ENET_MII_RX_DATA_2和 ENET_MII_RX_DATA_3。 请参阅黄色突出显示部分。

您想解释一下为什么会这样? 谢谢。  

此致、

Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一些事情要做。  

    1. 您看到的是错误的180cCARD_pinout.pdf。 请从 C2000ware C:\ti\c2000\C2000Ware_3_02_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B 获取"TMDSCNCD2838x_RevB_180cCARD_pinout.pdf"文件
    2. controlCARD 不使用176引脚封装。 它采用337引脚封装。
    3. 我没有通过 HSEC 连接器检查所有这些引脚是否都可用、但您调用的两个 GPIO (GPIO 65和66)可用。
    4. 请注意、如果您只是尝试测试以太网模块、我们已经在 controlCARD 上包含了以太网 PHY 和 RJ45连接器、则无需额外的硬件。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、  

    感谢您的帮助! 现在、这很有意义。  

    我正在尝试测试 DP83640 PHY 是否符合 IEEE 1588协议。 我注意到资源管理器中有以太网示例代码、例如 Ethernet_C28x_CONFIG 和 Ethernet_ex4_PTP_BASIAL_SLAVE 以及 Ethernet_ex4_PTP_BASIAL_MASTER。 内置以太网 PHY 是否支持这些功能?

    此致、

    Cheng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 F28388D 的 C2000Ware (可在 Resource Explorer 中查看)中包含的示例可在 TMDSCNCD28388D controlCARD 上运行。 它们应在不进行修改的情况下运行。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 感谢您的帮助!