This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:28388的电源序列

Guru**** 1864130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420, TMS320F28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908946/tms320f28388d-power-sequence-for-28388

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TPS62420

尊敬的团队:

客户想要了解 TMS320F28388的任何电源序列要求? 使用 TPS62420时、原理图在3.3V 输出和1.2V 输出之间添加了一个二极管。 您知道原因吗?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    您的问题是、为什么 TPS62420的二极管连接为3.3V 和1.2V?

    请参阅 TMS320F28388D 数据表 第5.8.1节"电源定序要求"。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    感谢您的回答。 客户想要了解:

    1.他们是否可以为 VDDIO/VDDA 和 VDD 电源使用2个 LDO?

    2.5.8.1建议在 VDD 和 VSS 之间添加56欧姆电阻、但原理图中没有看到。

    3、3.3V 和1.2V 电源似乎没有特殊序列?

    4.为什么在3.3V 输出和1.2V 输出之间添加二极管 D4?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!  

    您是否愿意就以下问题提供一些建议?

    谢谢。

    1.他们是否可以为 VDDIO/VDDA 和 VDD 电源使用2个 LDO?

    2.5.8.1建议在 VDD 和 VSS 之间添加56欧姆电阻、但原理图中没有看到。

    3、3.3V 和1.2V 电源似乎没有特殊序列?

    4.为什么在3.3V 输出和1.2V 输出之间添加二极管 D4?

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    以下是您的问题答案:

    1.是的、应该可以。

    目前我们没有原理图、但在 VDD 和 VSS 之间实现56欧姆电阻应该相当直接。

    3.如果您查看数据表中的电源时序要求、您会看到它的状态为"在电源斜坡期间、VDD 应保持在比 VDDIO 高0.3V 的水平上"。

    D4 是一种 schottkey 二极管、 在  输出    电压超过输入电压时、使用从 OUT 到 IN 的肖特基二极管将防止 LDO 中的体二极管导通。   由于肖特基二极管具有低正向电压、因此必须使用它们。 传统 二极管 的正向电压比 肖特基二极管高得多

    此致、

    Nirav