This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDFLASH281XALGOS 不再可用?

Guru**** 1792030 points
Other Parts Discussed in Thread: SDFLASH281XALGOS, UNIFLASH, TMS320LF2406A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956672/sdflash281xalgos-is-not-available-any-more

主题中讨论的其他器件:SDFLASH281XALGOSUNIFLASHTMS320LF2406A

客户希望使用 SDFLASH281XALGOS、但发现 它在 https://www.ti.com/tool/SDFLASH281XALGOS 中不可用。 您能否帮助检查是否有任何替换工具或替代选项? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    客户可以改用 Uniflash 吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

     Uniflash 是否可 用于 TMS320LF2406A? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    否、Uniflash 不支持 LF24x。  我建议使用 Uniflash、因为您询问了281x 系列。   

    对于 LF24x:您可以建议客户考虑 Elprotronic、Data IO 和 BPM Micro。

    谢谢、此致、
    Vamsi