This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000WARE:是否有与主机 PC 进行高速数据交换的 J-Link RTT (实时传输)等技术?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/957168/ccs-c2000ware-is-there-any-technique-like-j-link-rtt-real-time-transfer-for-high-speed-data-exchange-with-host-pc

器件型号:C2000WARE
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

我想知道 是否有任何诸如 J-Link RTT 之类的技术或工具可用于与主机 PC (>1Mb/s)进行高速数据交换? JTAG 接口是否可以实现类似的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sirius、

    在所有 C2000 Launchpad 上、我们已将 JTAG IC (XDS100或 XDS110)配置为具有连接到 C2000 SCI 端口的辅助 UART 通道。  许多 C2000Ware 示例(尤其是那些包含 GUI 的示例)都利用此示例与器件来回传递数据。  虽然没有像您提到的 Segger RTT 那样的通用 UI/内核、但这可以实现相同的目的。  如果存储器可用、数据速率应能够达到110kbps 的范围。

    还有 用于连接 Code Composer 的 DSS 接口、基本上是一种脚本语言、允许您执行与 CCS 内类似的命令、以实现自动化。  这将使用 JTAG 本身以及 CCS 用于从器件中提取数据的相同命令(使用调试端口)。  这不需要 C2000上有任何内核、但我不确定数据速率。  由于 JTAG 时钟在10MHz 范围内、这应该相当快; 唯一的限制是、如果代码执行速度较高、它会将此速度减慢一点、因为它会寻找空的 CPU 周期来插入这些命令、而不是使用 UART 方法进行更可预测的函数调用。

    请告诉我、这是否有助于您走上正确的道路、或者我可以提供更多信息。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matthew。