This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:在串行通信接口中使用地址位多处理器模式

Guru**** 2695825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907164/tms320f2811-use-of-address-bit-multiprocessor-mode-in-the-serial-communication-interface

器件型号:TMS320F2811

SPRU051D 文档描述了地址位多处理器模式、其中帧具有一个被称为地址位的额外位。 地址位在块的第一个帧中设置为1、在所有其它帧中设置为0。

在使用 SCI 的接收和发送 FIFO 时是否可以实现此模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley、

    地址位模式(和空闲线模式)与增强型 FIFO 特性无关。   FIFO 的目的是 减少处理开销。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashley、

    我上次听说过您、已经有一段时间了。 因此、我假设我的上次答复解决了您的问题、我将关闭此主题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案或回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。 谢谢你。

    - Ken