This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:TMS320x2806x 技术参考手册:第13.4节:GPyGMUX 寄存器

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908964/tms320f28069f-tms320x2806x-technical-reference-manual-section-13-4-the-register-of-gpygmux

器件型号:TMS320F28069F

您好!

我对《TMS320x2806x 技术参考手册》(文献编号:SPRUH18H)有疑问。

具体而言、它位于第792页的第13.4节。

其写操作如下:"必须先配置 GPyGMUX 位"。

但是、我 无法找到 GPyGMUX 寄存器。

GPyGMUX 的寄存器是什么?

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPyMUX 是指许多寄存器、"y"只是通配符。  

    例如、它指的是 GPAMUX、GPBMUX 等。 该寄存器也分为1和2、因此有一个 GPAMUX1和 GPAMUX2。

    这些寄存器决定出于 IO 目的连接到引脚的内容。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    感谢您的评论。

    我的问题不在 GPyMUX 上、而是在 GPyGMUX 上。

    其写法如下:

    为了避免引脚上的毛刺脉冲、必须首先配置 GPyGMUX 位(同时将相应的 GPyMUX 位保持为默认值零)、然后将 GPyMUX 寄存器写入所需的值。

    什么是 GPyGMUX?

    感谢您的指导。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS Yoo、

    GPyGMUX 只是 GPyMUX 的扩展、此处应用了与上述信息相同的信息。 "y"表示通配符、可以表示 GPAGMUX1、GPBGMUX2等。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的评论。

    我会理解它、因为对于 GPyMUX、GPyGMUX 是一个拼写错误、因为 TMS320F28069F 器件没有 GPyGMUX 寄存器。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、F2806x 器件不使用 GPyGMUX 扩展寄存器、它们只有4个多路复用功能、而较新的 C2000器件实现了该寄存器、允许多达16个多路复用功能。

    我已提交此项更正。 感谢您的反馈。

    此致、
    Cody