This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 IO 电平错误

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956608/tms320f28335-tms320f28335-io-level-error

器件型号:TMS320F28335

您好、先生、  

我的 GI 客户之一使用 TMS320F28335。 在 启动 TMS320F28335并将代码复制到其中时、会出现一个问题、即所有 IO 接口都变为高电平、因此开关会执行错误的操作。 客户如何避免此问题?

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wenting、

           很抱歉,我不明白问题到底是什么。 默认情况下、所有 GPIO 引脚都是启用内部上拉的输入(GPIO0-GPIO11的 PU 在复位时不启用)。 您说的“交换机执行错误操作”是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢您的快速回复。  

    GPIO 输出到继电器、以控制断路器的关闭和打开。 无法更改硬件。 
    我是否可以问、为什么所有 GPIO 输入都具有高级 EN?像这样的 DSP 芯片具有高级 EN? 还是只有这个、F28335?

    此致、
    Wenting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 C2000 MCU 都是这样设计的。 请注意、内部 PU 较弱。 有关其强度、请参阅数据表。