This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:有关头文件引用的问题

Guru**** 2580875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/909238/tms320f28069-questions-about-header-file-references

器件型号:TMS320F28069

我在项目中使用2个.c 和.h 文件、
其中、结构在 ah 文件中定义、结构也在 BH 文件中定义。 我在 ah 头文件中引用了 Bh 的结构并包含 Bh 头文件、但编译错误:说我在 ah 中引用 Bh 的结构没有定义。 我包括了它、或者它仍然提供了一个错误。 情况如何? 它非常不清楚。 我可以为相同的操作创建一个新项目、但在我的项目中就像这样。 如何设置 CCS? I ccs9.2。

 

e2e.ti.com/.../gemini_5F00_f28069m_5F00_FPU.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享头文件并提供 CCS 中错误的快照?

    您是否要求执行安装 CCS 9.2的步骤?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经上传了我的项目:gemini_f28069m_FPU.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您 已经在 app_Sleep Manage.h 中包含了 APP_SystemInit.h  APP_SystemInit.h 使用 在 app_sleepManage.h 中定义的结构 include APP_SystemInit.h 发生在定义结构之前、因此出现此错误。

    建议不要将 A.H 包含在 b.h 中、将 b.h 包含在 A.H 中 这可能会导致问题。 请更正头文件包含项。

    此致、

    Veena