主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
我通过 Matlab Simulink 和外部模式使用 LAUNCH-F28379D。
在"MATLAB Function"块中添加代码后、我遇到 RAM 问题(我无法在 RAM 上运行代码(不选择"从闪存引导") 但我仍然可以使用"从闪存引导"运行代码 、其中 RAM 与闪存存储器相比非常小。
我的问题是
问题1:就整个模型的速度而言、在 RAM 或闪存上运行代码之间是否存在差异?
问题2:实际上、我的模型使用"从闪存引导"以600微秒(模型的占空比)的时间运行、但我需要以大约200-400微秒的时间运行。 是否有办法做到这一点?
问题3:我是否能够扩展 RAM 大小以使用闪存(例如,将 FLASHA_N 添加到 RAM 中,(PAGE = 0 #ifdef CPU1 .text:>>RAMM0 | RAMD0 | RAMLS_PROG | RAMGS_PROG | FLASHA_N)?
问题4:如果我将 TI 器件(从 LAUNCH-F28379D)更改为另一个器件。 这将解决问题吗? 是否有人建议使用具有大 RAM 存储器(PAGE = 0)和高速 CPU (以快速读取代码)的良好器件?
感谢您的任何帮助
提前感谢您