主题中讨论的其他器件:DRV8320
你(们)好
我们有两个基于 F28377S 和 DRV3820S 的定制电路板。 用于3ph 逆变器的 MOSFET 是相同的、元件的布局是90%相同的。 两个电路板使用相同的软件。 当我们在施加最大负载后达到 PWM 占空比的限值时、当电机速度从25转/分变为250转/分时、一个电路板运行时不会出现任何问题。 另一个电路板跳闸、因为 DRV3820S 检测到过流。 两个电路板中的栅极驱动参数相同。
我想、当发生速度瞬变时、我们会过度调制 PWM。 很显然、一个电路板可以处理该问题。
一般而言、我们可以说过调制会导致过流、因为 F28377S 中的 PWM 比较值之一在某个点变为0?
谢谢、
Dhammika