This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28062F:不允许使用快速角

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/905884/ccs-tms320f28062f-fast-angle-is-not-allowed

器件型号:TMS320F28062F

工具/软件:Code Composer Studio

对于轮毂电机、不允许使用快速角。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个示例实验室? 您的意思是" 不允许快速角度"? 请提供有关您的问题的更多信息吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能对该问题进行任何更新吗? 如果没有更新,那么我假设您能够解决您的问题。  我们要关闭此主题。 谢谢。