您好!
我对 用于 TMS320F2806xF 器件的 Motorware 软件有疑问。
具体而言,它位于 hal.h 文件中列出的 HAL_writePwmData()函数上
我无法理解以下分配代码:
周期=(_IQ) PWM->TBPRD;
period 的局部变量声明为_iq。
同时,对于 hal.c 文件中列出的 HAL_setupPwms()函数中指定的4kHz PWM 频率,PWM->TBPRD 的值可能为90*250/2=11,250
显然、11、250的值超出了_IQ 或 Q24数字的范围。
请告诉我哪里出错了。
感谢您的指导。
此致、
JS Yoo