This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28021:闪存存储器映射与 F28027

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956705/tms320f28021-flash-memory-mapping-vs-f28027

器件型号:TMS320F28021

大家好,  

我想用   F28021替代 F28027   

关于 Flash 存储器:它是否完全相同 的存储器映射  ,所以 对我的代码没有影响?

可以确认吗?

谢谢你  

BR

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    是的、两个器件都具有32KB 闪存(表3-1。 数据表中的器件比较)。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi,  

    还可以,但是闪存 映射是否完全相同?   很抱歉进行了双重检查、但这非常重要  

    谢谢你  

    BR

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    没问题。

    是的、相同的存储器映射-请参阅 表6-3。 数据表中 F28021/28023/28027中闪存扇区的地址。

    谢谢、此致、
    Vamsi