This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Delfino™︎TMS320F28379D controlCARD R1.3

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956438/tms320f28379d-delfino-tms320f28379d-controlcard-r1-3

器件型号:TMS320F28379D

我对 DelfinoTmTMS320F28379D controlCARD R1.3有疑问。 它在控制卡上有2个红色 LED、这些 LED 在测试过程中随机打开或关闭。 两个都打开、一个打开或两个都关闭。 数据表未提供有关何时应打开它们的信息。 请有人解释一下、什么时候应该打开?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    我假设您正在讨论 LD2和 LD3。

    请注意、在此 TMS320F28379D 器件上、GPIO 默认为 HiZ 状态。  因此、U2会将 LED 驱动至不确定状态、并可以随机闪烁。

    请注意、通过固件在 GPIO31和 GPIO34上启用内部上拉电阻、可以将这些 LED 保持在定义的状态。  请参阅 GPAPUD/GPIO_setPadConfig (...) 进行了比较。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    支架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bret、

    感谢您的回答:)  

    此致、