This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DESIGNDRIVE:软件示例编码器

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/909274/designdrive-software-example-encoder

器件型号:DESIGNDRIVE
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

您好!

是否有任何编码器软件示例可用

DesignDRIVE 开发套件 IDDK v2.2.1和 TMDXCNCD28379D

我找不到一个。

此致 Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉澄清这一点

    我是指旋转变压器示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次抱歉

    我找到了一个

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴你能找到它