This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:PMSM 电机位置控制方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305, DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956254/tms320f28069m-pmsm-motor-position-control-scheme

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8305DESIGNDRIVE

尊敬的团队:

我的客户使用 instaspin motorware lab13b f28069m + drv8305来开发 PMSM 电机控制。 电机极数为14、最大磁性编码器为18位。 电机参数、惯性和其他例程已运行。

1、无论调整了哪些参数(控制频率、电阻、电感、偏移、惯性、 摩擦系数等)在位置控制中、电机在以特定角度停止后将运行大约0.087度。 因此、我的18位编码器不仅具有这种精度、而且编码器线数是否为16384、32768、65536。

此外、当电机以小角度(例如几度)旋转时、电机响应不够精确。 有时角度更大、有时旋转更小。 instaspin 运动本身是否只能达到此精度?

2、 我的客户在直流低电压小体积场合的应用、无论成本如何、电机位置控制性能的2837x 都优于2806xm? 还是 instaspin 运动或 designdrive、哪一个更好?

此致