This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:ECAP ISR 未执行

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/909654/ccs-tms320f28035-ecap-isr-not-executing

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我的代码中有两个中断服务例程-  eCAP1_INT_ISR 和  epwm1_INT_ISR。  但是,当我通过观察窗口执行代码和调试时, 我观察到 ECAP ISR 中的代码没有执行,但 epwm1 ISR 正在执行。 我已关闭代码优化。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pujit、

    C2000ware 在 eCAP ISR 上有一个示例。 请先尝试该示例、然后看到您获得了 ISR。 之后、您可以比较 eCAP 设置。

    C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00\device_support\f2803x\examples\c28\ECAP_CAPTURE_PWM