This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:微型逆变器拓扑查询

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956356/tmdssolaruinvkit-micro-inverter-topology-inquiry

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

您好!

在此参考设计中、我们为 直流/直流级选择了钳位反激式、而在串式逆变器中、大多数是非隔离式升压转换器。

我们为什么选择微型逆变器的隔离式拓扑? 我们为什么选择钳位反激式?

对于逆变器级、H 桥逆变器不常见、我们为什么选择这样的拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于微型逆变 器、输入非常低(约30V)、输出需要高(约400Vdc)、以便为连接到230VAC 电网的逆变器级供电。 因此、我们使用了隔离型反激式。 对于串式逆变器、输入电压要高得多、因此非隔离式升压工作正常。

    有源钳位在反激式拓扑中很常见。 这 会限制关断期间的主 FET 漏极电压、同时 将该 功率(在漏电感中)节省 到钳位电容器中。

    逆变器拓扑用于实现高效率。 请参阅随附的参考文件

    Shamime2e.ti.com/.../High_5F00_Eff_5F00_Single_5F00_Ph_5F00_Grid_5F00_Connected_5F00_Inverter.pdf