This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:FSI TDM?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956303/tms320f280025-fsi-tdm

器件型号:TMS320F280025

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

我们注意到有 FSITXA_CLK 和 FSI_TXA_TDM_CLK 等

"TDM "是什么意思?

这是一个特殊功能吗?

F28004x FSI 引脚没有 TDM、对吧?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    TDM 表示时分多路复用。 它是一种信号模式、可通过器件将传入的 FSI RX 数据旁路并将其输出到 FSI TX 引脚、而无需重新传输。

    有关 TDM 信号的更多信息、请参阅 F28002x TRM 中的第22.3.10节"多从配置"。 F28004x 没有 TDM、只有 F2838x 和 F28002x。

    最棒的

    Kevin