This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:CAN#39;t 写入 HIBBOOTMODE

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956301/tms320f28075-can-t-write-hibbootmode

器件型号:TMS320F28075

WD 复位后、我需要在 RAM 存储器中设置一个值。 由于所有 RAM 存储器都被清除、我尝试使用 HIBBOOTMODE 寄存器来清除。

当我尝试写入该寄存器时、它的值不会更改、它保持为0xF。 我应该怎么做才能编写它?

寄存器未锁定:CpuSysRegs.CPUSYSLOCK1.bit.HIBBOOTMODE = 0;

此致、  

帕洛马

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我忘记 了 EALLOW 保护。

    无论如何都谢谢。

    此致、

    帕洛马