This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SDFM 缩放

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908858/tms320f28377s-sdfm-scaling

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:AMC1304M25

大家好、

在我们的硬件设计中、我们使用 AMC1304M25 SDFM 获得电压测量的线性偏移。

我只想确保 SDFM 的缩放正确完成。

我们使用的是16位的代表、我对正电压值感兴趣。 那么、这是我对 AMC1304M25 AINP - AINN 引脚电压的调节:

SDFM 的16位数据的最大值(二进制补码):2^15-1 = 32767

sdfm 的满量程范围(仅为正值):0、25V = 0、8*0、3125V

因此、我的位至伏特的清除因子为:SDFM-16位寄存器值* 0、25V/(0、8*32767)= SDFM-16位寄存器值* 0、3125V/32767

您能确认吗?

非常感谢!

Alex

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    下面的公式显示了如何计算比较器和数据滤波器的政治数字输出。 您应该能够使用此公式来获取您所需的比例因子。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。