请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025 尊敬的香榭丽舍
我向我们的客户提出这一问题。
1)正如我记得的、CMPA 和 CMPB 在 PWM 输出(通常为0或100%占空比)中使用时有限制、对吧? 这在 F28002x 上仍然有效吗?
2) 2)以上表示它们用于 PWM 生成。 但是、如果它们用于 PWM SOC 来触发 ADC 或用于 ISR、是否存在类似的限制、例如从0到非零?
3)同样、对于仅用于 ePWM SOC 或中断的 CMPC 和 CMPD、它们是否具有相似或任何限制?
黄维恩