This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:CMPC/D 为零时有任何限制吗?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953584/tms320f280025-any-limitation-with-cmpc-d-as-zero

器件型号:TMS320F280025

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

1)正如我记得的、CMPA 和 CMPB 在 PWM 输出(通常为0或100%占空比)中使用时有限制、对吧? 这在 F28002x 上仍然有效吗?

2) 2)以上表示它们用于 PWM 生成。 但是、如果它们用于 PWM SOC 来触发 ADC 或用于 ISR、是否存在类似的限制、例如从0到非零?

3)同样、对于仅用于 ePWM SOC 或中断的 CMPC 和 CMPD、它们是否具有相似或任何限制?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMPA 和 CMPB 可以被设定为零、但是你必须查看事件优先级的顺序来查看是否正在执行 ZRO 操作或者 CMPx。

    2.从零切换到非零时、没有我知道的限制。

     您知道有什么限制吗?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、  

    是否有任何有关 CMPx 零到非零转换的进一步说明?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    否 我将关闭此帖子。

    谢谢你。

    黄维恩