This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-KIT:有关 lab05b 的问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/909368/drv8312-69m-kit-question-about-lab05b

器件型号:DRV8312-69M-KIT

尊敬的 Yanming:

我有两个问题:

如果我设置"gMotorVars.Flag_enableOffsetcalc = true;" 、芯片将识别电机的偏移。  那么、识别时间是多久? 我可以缩短识别时间吗?

2.我已经知道在表达式窗口中设置"gMotorVars.Flag_enableSys = 1"和"gMotorVars.Flag_Run_Identify = 1"可以使移动器在 RAM 模式下运行。 但是、如何使电机在闪存模式下(无 CPU 连接)运行? 我尝试设置:①。 gMotorVars.Flag_enableSys = true;在第183行、②设置 gMotorVars.Flag_Run_Identify = true;在第360行、但不起作用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认时间为5秒 如果 ISR 频率较高、则可以使用低值、但我们建议至少使用2秒。

    每个项目有两个构建配置、一个是"释放"以在 RAM 中运行代码、一个是"闪存"以在闪存中运行代码。 您应该通过选择"Project->Build Configurations->Set Active->1 Flash"来使用"Flash"构建配置、并通过设置硬件板上的相关 GPIO 将引导模式设置为"Boot from Flash"。

    如果您没有机会查看研讨会材料、我认为这将有助于揭秘一些术语和架构。

    https://training.ti.com/c2000-mcu-device-workshops