This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:有关头文件引用的问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908575/tms320f28069m-questions-about-header-file-references

器件型号:TMS320F28069M

您好的团队:

我的客户在结构的定义方面有问题。 可以帮助我解决这个问题吗?

他使用 CCS 9.2、编译器版本为 TI V18.12.4.LTS。

 附件是压缩的项目文件。

请访问 regardse2e.ti.com/.../f28069m_5F00_FPU.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚查看了该项目、它看起来就像您所拥有的

    "APP_SystemInit.h" ->  #include "APP_Sleep Manage.h"

    APP_SleepManage.h --> #include "app_SystemInit.h"   

    我认为这就是它无法解决的原因。

    您应该从     APP_SleepManage.h 中评论/删除#include "app_SystemInit.h"

    并相应地移动 MOTORSUM 以进行编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我已经知道这个解决方案、但我认为它会使我的程序逻辑非常混乱。 我想知道是否还有其他解决方案?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以创建顶层头文件并将 MOTORSUM 定义放入其中。

    然后根据需要添加该头文件。