This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:ePWM 不正确的 TBCTL 寄存器说明和方框图

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/955909/tms320f280025c-epwm-incorrect-tbctl-register-description-and-block-diagram

器件型号:TMS320F280025C

大家好、

我看到 ePWM 的 TBCTL 寄存器中不再存在 SYNCOSEL 域、但我看到方框图和说明中的用法、这非常令人困惑。 您能告诉我这是否有效吗? 此外、您能否指导我了解最新的 TRM、因为  我使用的 TRM 看起来没有更新。

  

谢谢、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在方框图中这是不正确的。 SYNCOUT 和 SYNCIN 通过新的同步 SHCME 进行配置。 必须使用 EPWMSYNCOUTEN 寄存器和 EPWMSYNCINSEL。