This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:C2000流水线优化

Guru**** 2470840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/956036/compiler-tms320f28377s-c2000-pipeline-optimization

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我使用 TMS320F28377S 实现电机的高性能控制。 我的设计的控制环路以20kHz 的频率运行。 因此、我需要优化运行时的代码。

在每个周期中,我都有几个安全检查(过流,...) 我担心编译器的分支预测很难正确预测、即在99.99999%没有过流情况、导致指令流水线经常清空。

是否有任何方法可以告诉编译器正确的分支预测? 我找不到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、C28x 编译器没有与分支预测相关的功能。

    谢谢、此致、

    乔治