This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:CPU 未在硬件断点停止

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908191/ccs-tms320f28069-cpu-not-halting-at-hw-breakpoint

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我使用的是 xds200调试探针。

在我将 CCS 从 v8更新到 v10之后、调试器不会在我在运行模式中添加的任何硬件断点处停止。

如果我暂停然后恢复、调试器将在断点处停止。

一个简单的 helloworld.c 也不起作用。

请提供建议。

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    此查询已分配给专家。 由于美国假期是在2005年5月25日、请在美国时间2005年6月26日之前回复。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    这是 CCSv10随附的 EMU 包版本的已知问题。

    有关更多详细信息和权变措施、请参阅以下链接:

    [链接错误]

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的快速回复。

    遗憾的是、该链接似乎未激活。

    请帮帮我。

    谢谢

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我给出了错误的链接。 下面是正确的答案:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9781