This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:从外部 ADC 并行端口 ADS1605读取

Guru**** 2756335 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1605, TMS320F28027F, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953745/ccs-tms320f28027f-read-from-an-external-adc-parallel-port-ads1605

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:ADS1605

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我正在一个需要外部 ADC 的项目中工作、16位5Msps 作为 ADS1605。 ADS1605的数据表建议使用 TMS320C6000系列来执行此任务、但它似乎非常复杂。

我想知道 TMS320F28027F 或任何类似器件是否能够从 ADS1605的并行端口读取数据。 有人对此有经验吗? 如何使用 TMS320F28027F 来完成此任务?

任何建议或建议都是很好的。

提前感谢、

Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    TMS320F28027F 没有并行接口。 请查看 具有 EMIF 接口且可用于此目的的 TMS320F28075器件。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    非常感谢您的支持。

    是否有任何应用手册或示例可用于了解如何执行此操作?

    提前感谢、

    Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    我们没有专门用于与 ADS1605器 件连接的文档、但我们有一份应用报告《C2000外部存储器接口(EMIF)的设计和使用指南》、可帮助您了解 EMIF。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Joaquin