This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 82W

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908006/ti-82w

主题中讨论的其他器件:BQ24650

 您好、在确定微控制器编号 IС200时需要帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、  

    我很高兴能帮助识别此器件。  此时、我不确定这是 TI 器件。  通常、TI 标识也包含在器件标识中、不存在此标识、82W 与任何已知标识不匹配。   

    还想知道您为什么将其识别为微控制器?  

    该 PCB 来自什么产品、您可以获得原理图吗?  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      、  

     经过一些研究后、我很高兴地说、我们可以识别该器件。  由于标记的第一行不是完全可见的、而该第一行标识器件、因此这会使器件变得更加困难。  事实证明,第一行是 PAS,它转换为 BQ24650: https://www.ti.com/product/BQ24650 。  由于这是一个16引脚 VQFN 封装、因此可订购的器件型号为 BQ24650RVAR、您可以通过参考产品页面从 TI 商店订购。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard 非常感谢您、您为我提供了很多帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来!

    在您的服务中、

    ~Leonard