This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:F2800x 上的 TI-PLC-PLCLITE 堆栈

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/955755/tms320f280025-ti-plc-plclite-stack-on-f2800x

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035

团队、

我知道 TI-PLC-PLCLITE 不再可用。 但是:

从技术上讲、TI-PLC-PLCLITE (仅是精简版本、不是 G3/PRIME)是否可以在 F28002x 上运行?
或者是否需要更多闪存/RAM/性能?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    如果我正确地回忆一下、PLC Lite 平台应在基于 TMS320F28035的器件上运行。  只需将 CPU 速度和内存并排看一下、F280025就应该能够以与 F28035相同的方式运行这种类型的固件。  最大的区别在于 F28035具有 CLA 协处理器、但我不认为 PLC Lite FW 利用了这一点、因此这不是一个问题。

    最棒的

    Matthew