This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:适用于48V 至12V 汽车直流/直流转换器的任何参考设计

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907944/tms320f280049-any-reference-design-for-48v-to-12v-automotive-dcdc-converter

器件型号:TMS320F280049

您好专家、

请问我们有否计划进行这类设计?

如果我的客户希望使用 C2000器件执行此操作、您会向他们推荐哪个发布的 TI 设计?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    此查询已分配给专家。 由于美国假期是在2005年5月25日、请在美国时间2005年6月26日之前回复。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    F28004x 是该参考设计的要求吗?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我们不限于任何 C2000器件、只是希望此设计能够接近此处的汽车应用。

    谢谢

    谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    我建议从 C2000参考设计开始 、了解可用功能。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    很高兴看到搜索结果、以下两项对我来说很好:

    适用于12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01168

     

    适用于汽车双向48V-12V 转换器的672W 高度集成参考设计

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00558

    谢谢

    谢尔登