This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28035:外部电源规格

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908991/tmdsdock28035-the-specification-of-external-power-supply

器件型号:TMDSDOCK28035

您好!

我想购买 TMDSDOCK28035的外部电源。

以下针对 TMDSDOCK28035的技术规格是否正确?

・外形尺寸:5.5mm

・内部尺寸:2.5mm

・输出电压:5V

・中心正极

建议的最大输出电流是多少?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、规格正确。

    选择输出电流最小为500mA 的电源。 我建议获得1A 或更高电流、这将为您提供一些额外的裕度、并确保您尝试通过电路板供电的任何其他电子产品都不会出现任何问题。

    请注意、您还可以通过 USB 电缆供电、USB2.0或更高版本可以提供500mA 或更高电流。

    此致、
    Cody