This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:大容量芯片编程

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/955774/tms320f28069m-bulk-chip-programming

器件型号:TMS320F28069M

尊敬的 TI:

我们正在尝试让供应商对微控制器进行预编程。 其系统配置为将存储器范围从0x3D7800刷写到0x3F7FFF。

由于这个范围包括 OTP 和其他校准数据、它们将擦除那里的数据、还是保护它不受外部程序操作的影响?

你有什么建议? 排除该区域并从0x3D8000开始?

谢谢、

Joe Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    如我们现在的离线通信中所述:校准数据等不会受到干扰。  它们都受到保护。 只允许用户 OTP 和闪存进行编程。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vamsi。

    受保护区域的回读/验证将失败、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    如果他们尝试编程和验证、是的、它将失败、因为它不是可修改的存储器。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Vamsi