This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:具有 InstaSPIN-FOC 的无传感器 BLDC 电机

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/955694/tms320f280049c-sensorless-bldc-motor-with-instaspin-foc

器件型号:TMS320F280049C

您好!

  我正在处理转向泵电机应用。

  需要确认是否可以使用 InstaSPIN-FOC 方法进行无传感器 BLDC 电机。

  请提供 采用 InstaSPIN-FOC 方法的无传感器 BLDC 电机的优缺点。  

  在这里、无传感器意味着如果没有来自 BLDC 电机的霍尔传感器信号(A、B、C)、 我的理解是否正确。

  

谢谢、

Krishna。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无传感器 BLDC 通常是霍尔无传感器。 InstaSPIN FOC 提供正弦控制、将电机视为 PMSM。 如果您查看的是正弦控制、而不是6步控制、这种方法效果会很好。 无传感器控制对于目标应用的适用性是设计人员必须做出的选择。

    6步控制的音频噪声更大、可能会出现瞬时扭矩纹波、相同功率下的电机尺寸可能更大、控制更简单。

    借助 InstaSPIN-FOC、噪声更小、扭矩纹波最小、尺寸功率输出更高、控制复杂。