This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TIDA-02002:关于 SFRA 和补偿器设计器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/955537/tms320f280049-tida-02002-regarding-sfra-and-compensator-designer

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:SFRA

您好专家、

我的客户正在评估 TIDA-02002、他们对此设计中的 SFRA 和补偿器设计器有几个问题。

1、我们为什么不能在此处选择 DCL_DF13?

2.如果我们使用默认压实机选项,为什么不能得到正确的结果?

如果我们单独运行补偿器设计、我们可以在此处选择3P3Z、以制定一组参数。 这是可行的吗?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    我们仅支持实验3的 DCL_DF22选项、因为这是软件在设计中使用的选项

    2.这是在实验2还是 Lab3下进行的? 测试设置是否如 UG 中所述? 设计使用  

    3.是的,当使用独立补偿设计器时,他们可以选择任何其他补偿器,但需要对代码的任何更改负责才能使用3p3z