This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378S:与并行 CMOS 接口连接

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28378S, ADS5232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/907495/tms320f28378s-interfacing-with-parallel-cmos-interface

器件型号:TMS320F28378S
主题中讨论的其他器件: ADS5232

大家好、

我们有一位客户希望将 ADS5232 (12位 ADC)连接到 TMS320F28378S。

ADC 的输出一次为12位、他想知道在微控制器上、GPIO 卡盘似乎是8位组、因此他想澄清 ADC 的8位是否进入一个组、其余的进入另一个组。 从 TMS320F28378S 上的 ADC 收集数据时、这是否会成为一个问题?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] GPIO 卡盘似乎是8组、因此他想澄清 ADC 的8个位是否进入一个组、而其余的位进入另一个组。 从 TMS320F28378S 上的 ADC 收集数据时、这是否会成为一个问题? [/报价]

    每个单独的 GPIO 都是独立的、因此不确定此处8人组的含义是什么。 GPIO 数据寄存器具有32个 GPIO 数据、因此一次可以读取32位数据、因此不会出现问题。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    感谢您确认!

    如有任何进一步的查询、我会通知您、但现在我会将 TT 设置为已解决。

    艺术