请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好、专家、
客户在使用断点调试由 SPI INT 触发的 ISR 时遇到问题。
F280049是从器件并使用 FIFO 接收数据、当在 ISR 循环中设置断点时、会发生 SPI 接收 FIFO 溢出、原因是
- 删除断点或清除 FIFO 溢出标志后、无法再次触发 ISR 循环
- SPI 通信失败。
您能否建议如何调试由 SPI INT 触发的 ISR 以避免影响 SPI 通信?
谢谢!
此致
Rayna