This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28054:关于 ADCINB4 (运算放大器)的问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908101/ccs-tms320f28054-issue-about-adcinb4-op-amp

器件型号:TMS320F28054

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队

我的客户正在使用 TMS320F28054。  ADCINB4 (运算放大器)被用作 ADC 输入通道。

在正常温度和高温下使用时工作正常。  

但当温度低于0度时、反馈温度仍保持在大约0度。

原因是什么? 程序已经过验证、没有问题、采样电路已经过验证、没有问题、它似乎只与 AD 转换相关。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    此查询已分配给专家。 由于美国假期是在2005年5月25日、请在美国时间2005年6月26日之前回复。

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    您能不能让我们了解一下实际转换值与预期值的对比情况?

    是否有任何其他 PGA 通道在0度以下有问题?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1在实际负温度下、测得的 DSP 模拟电压输入正确、它将随温度变化而变化、但反馈数字值已保持在大约3609。

    温度反馈还显示它始终在0℃左右、如图所示。 如图所示。

    2其他 PGA 通道没有问题。

    考虑到这一原因、低温下的输入电压变化是否太小?

    或者我们的相应数字是否太大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    PGA 输出的线性范围为0.6V 至 VDDA-0.6V:

    假设 VDDA=3.3V、这将转换为745到3351的 ADC 范围。  未定义超出此范围的转换精度。

    我建议调整输入电路以降低电压、以便转换集中在2048的 ADC 中点。

    此外、如果这一工作用于初步评估、也可以考虑 F28004x。

    Tommy