This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28031:C2000-GANG PLL 频率错误70

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28031, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954128/ccs-tms320f28031-c2000-gang-pll-freq-err-70

器件型号:TMS320F28031
主题中讨论的其他部件:C2000-GANGUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我的客户正在使用 C2000-GANG 和 TMS320F28031。  

首次成功对空白芯片进行编程、当再次对已编程的芯片进行编程时、将显示以下错误消息。

他尝试关闭 C2000_GANG 电源并重新启动、但仍显示以下错误。

相同的十六进制文件可以使用 uniflash 和 C2prog 重复烧录;也可以使用 xds100v2的刻录器正常烧录。

客户尝试降低 JTAG 的速度、这种现象与上述情况相同。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    如何配置引导模式引脚?  如果还没有、您能否检查用户是否可以在等待引导模式下尝试此操作?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将尝试复制它并告知您。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    同时、请告知我们所使用的引导引脚配置。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    以下是客户对引导引脚的配置:

    引导模式引脚配置为模式3。 GPIO37和 GPIO34被配置为高电平杆,TRST 是低电平杆。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    感谢您的更新。 您能建议他们尝试等待模式吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是客户的回应:

    我从未使用过等待模式、我该怎么做? 你能给我其他建议吗? 例如、是否存在十六进制文件问题或器件(C2000_GANG)参数配置错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    关于等待引导:请建议他们查看表2-4。 TRM 中的引导模式选择。

    Elprotronic 将查看其他可能的问题并在此处回复。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您耐心的回答  。我仔细阅读了 TMS320F28031PAGQ,但仍然找不到问题的解决方案。左 图,所示的引脚配置、右侧显示的 JTAG 连接 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    您能否通过电子邮件向我发送您的 hex 文件、然后我们将尝试将您的 hex 文件下载到我们的目标。 那么、我们可能会遇到与您相同的情况。 我的电子邮件地址如下:

    此致、
    Gregory Czajkowski
    gregory@elprotronic.com

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    请使用 Gregory 离线关闭该解决方案、并在此处发布该解决方案。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将联系客户和 Gregory Czajkowski。