This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:CAN 器件地址

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908859/tms320f28031-can-device-address

器件型号:TMS320F28031

根据  SPRACD0A C2000Tm唯一器件型号应用手册,使用 TMS320F28031的客户了解它是 A 类器件。  最初、他们希望使用 伪唯一编号来识别和分配本地 CAN 总线上的器件地址。   然而,鉴于 虚假的独特性和重复的可能性,人们担心风险会寻求某种量化方法。

是否有其他选项可用于更独特的 CAN 器件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    在 CAN 中、我们讨论邮箱的消息 ID (MSGID)、而不是"器件"地址。 我假设客户尝试使用伪唯一编号并将其分配为邮箱的 MSGID、并且担心(正确地)两个发送邮箱最终可能具有相同的 ID、这是不好的主意。 很难"量化"风险、因为 app.note 明确指出该数字仅是伪唯一的。 如果您想进一步讨论、请随时离线与我联系。