This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:支持轮询的 MCAN 演示

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/955412/tms320f28388d-mcan-demo-with-polling

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好专家、

我的客户希望有一些演示、展示如何在以下主题中使用 MCAN:

波特率设置为500K

2.未使用 CAN FD

3.轮询发送和接收

请帮我们解决这个问题。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    目前、我们只有 C2000ware 中的示例。 不过,有计划提出更多的例子。