This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:是否有任何建议用于差模 ADC 感应的采样电路?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908521/tms320f28377d-is-there-any-suggested-sampling-circuits-for-differential-mode-adc-sensing

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:THS4531

客户正在 将差分模式感应与 F28377D 结合使用、并希望检查建议的外部采样电路。

信号用于低侧电压感应、那么是否需要在 ADCINxP 和 ADCINxN 之前添加一个放大器作为黄油? 如果您可以为其应用程序共享一些参考、这将非常有用。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    您可能需要一个全差分放大器或一对单端运算放大器来将信号增益到 ADC 的范围内并正确获得共模电压。  起点可能是 THS4531全差分放大器数据表中的示例电路(请参阅下面的)。  精密运算放大器团队/论坛应能够帮助您选择放大器和电路拓扑。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    谢谢你。