This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:NFBGA 封装类型芯片的 PCB 布局设计指南

Guru**** 2856980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953661/tms320f28388s-pcb-layout-design-guide-of-nfbga-package-type-chip

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28388D

您好、专家、

我的客户首先使用 NFBGA 封装类型的 F28388、他们缺乏围绕电路设计此芯片的经验、尤其是在 PCB 布局方面。

您能否为客户分享一些设计指南材料? 谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    下面是一个很好的布局设计介绍:https://www.ti.com/lit/pdf/szza009 

    请确保他们了解 C2000Ware 中提供的 TMDSCNCD28388D controlCARD 设计示例。

    确保晶体电路尽可能靠近器件。

    在 controlCARD 中、在保持模拟和数字信号分离方面花费了大量的精力。 controlCARD 还具有分离的接地平面、以使数字噪声远离模拟信号。 没有信号穿过该分割点非常重要。

    请遵循数据表中的所有指南。

    最后一点是、如果它们需要 PWM 在加电期间处于逆时针状态、则应添加上拉或下拉电阻器。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您提供的材料。

    szza009文档  在1999年进行了修改、客户担心如果它仍然适合 F28388、

    此外、客户在100引脚 F280049布局方面具有经验、并且 F28388中添加了 EtherCAT/CM 等、因此他们想知道是否需要对 F28388 PCB 布局多加注意。

    谢谢!

    此致

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    您说您的客户在 PCB 设计和布局方面缺乏经验。 多年来、PCB 设计技术一直为人们所熟知、SZZA009中制定的准则仍然适用。  

    如果您的问题特定于对 F28388D 器件进行布局、我建议它们遵循 TMDSCNCD28388D 作为布局指南。 F28388D 没有什么特别之处、因此它需要先进的布局技术。 遵循适用于任何标准 MCU 或 PCB 设计指南的良好布局实践是可以的。

    EtherCAT PHY 和 F28388D 器件应共享相同的时钟源非常重要、这可能会导致一些布局问题、但应遵循标准指南。  

    如果您有一个有针对性的问题、我可以回答、但通常这个主题太宽泛、无法在论坛帖子中讨论。  

    此致、
    Cody