This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:是否会弃用"device_support"?

Guru**** 2543790 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/908361/c2000ware-would-device_support-be-deprecated

器件型号:C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我已经在 C2000Ware (和旧版 controlSUITE)中使用"device_support"编写了许多代码、然后我熟悉"device_support"而不是"driverlib"。 我应该迁移到"driverlib"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C2000Ware 软件包继续包含适用于 C2000器件的 device_support。 包含现有器件和更新器件的标头和通用代码。 对于新开发、我们鼓励用户探索和使用 drivelib。 我们提供了一份应用手册、其中介绍了 C2000的不同编程方法、以及如果您想了解如何组合不同的方法(bitfield/driverlib)。 ( www.ti.com/.../spraa85)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴 C2000Ware 上继续提供 device_support

    应用手册 SPRAA85为我提供了很多见解。 因此、我将继续使用 device_support。 在需要可读性优先的代码的地方、将逐步选择另一个 driverlib。

    谢谢你。