This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSECATCNCD379D:如何解释 ET1100错误计数器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954859/tmdsecatcncd379d-how-to-interpret-et1100-error-counter

器件型号:TMDSECATCNCD379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

你(们)好。

 基于 TMDSECATCNCD379D、我们开发了自己的伺服电机从器件。 但关于网络稳定性、我们不知道如何分析。 我们查看 ET1100错误计数器并观察到以下情况:

1. Rx 错误计数器在第一个小时递增5-6次后,其余时间没有变化。 CRC 误差计数器也不会增加 一整天

2.全天无 Rx 错误计数器或 CRC 错误计数器

 3. RX 错误计数器和 CRC 错误计数器每2-3小时递增一次

我们不知道如何解释这些。 这是正常现象、属于正常 EtherCAT 网络性质的一部分、还是我们的某些电路板发生了混乱?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我没有数据来确认此类运行长度。 我建议检查 CPU 是否没有出现带宽问题(可能会运行环回测试、例如 controlSUITE 中的示例)、这会阻止 CPU 正确处理 EtherCAT 堆栈。

    我强烈建议您在 http://www.ethercat.org/ 论坛上提问。

    此致

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的回复

    CPU 带宽问题是什么意思?

    在哪里可以找到您提到的环回测试? u 是指文件夹"F2837xD_Examples_CPU1"中的这些环回示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据 CPU 带宽、我指的是 CPU 在特定时间内可用于执行任务的周期数。 我不知道您的应用是什么、但如果您在运行 EtherCAT 从站堆栈的同时尝试执行大量操作、可能会出现间歇性问题。  

    379D ECAT 演示示例位于 :C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSECATCND379D_V1.0

    此致

    Chris