请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
TI 为什么在使用 Microchip 9252时使用 Beckoff ET1100 EtherCAT 芯片、这种 Microchip 9252仅需7美元、且集成了2个 phy 芯片?
Beckoff 芯片价格在18美元范围内、在欧洲具有巨大的交货周期、没有库存、甚至没有在普通分销商处上市、并且采用了麻烦的 BGA 封装。
我认为他们犯了一个错误、或者不希望将业务拓展到竞争对手(Microchip)。
为什么 TI 没有使用 LAN9252?