This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:TMS320F28384S 之间的 TMS320F28384S 不同

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384S, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954734/tms320f28384s-tms320f28384s-different-between-tms320f28388

器件型号:TMS320F28384S
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户希望在 其应用中使用 TMS320F28384S,但他们发现数据表现在不可用。 建议使用的 EVM 板是 TMDSCNCD28388D,其功能描述了“TMDSCNCD28388D 是一款适用于 C2000TmMCU 系列 F2838xS 和 F2838xD 器件的低成本评估和开发板。 "。 客户希望确认 F28384S 和 F28388D 之间的区别是什么

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在器件 数据表中提供了器件比较表  、其中提供了该详细信息。 请参阅同样的内容、如果您仍有疑问、请告知我们。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Vivek

    非常感谢

    我现在可以查看数据表

    此致

    Leon.Liu