This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMS320F28388D MAC 地址

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954922/tmdscncd28388d-tms320f28388d-mac-address

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DC2000WARE

大家好

现在我使用 包含以太网控制器的 TMS320F28388D。  

我研究 了项目  ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\libraries\communications\ethernet/third_party/lwip\examples\enet_lwip\cm

TCP/IP 堆栈。 我看到 过通过函数  Ethernet_setMACAddr 调整 MAC 地址

但 我认为所有以太网控制器都提供了预设 的 MAC 地址。

我的问题是  TMS320F28387D 的以太网控制器提供预设 MAC 地址,或者我的公司必须注册 IEEE 才能获取一些 OUI?

此致

Andrii Shevchuk