This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:如何在执行 XTALOscSel()时使用外部晶振(X1/X2)来评估延迟时间

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/954913/tms320f28023-how-to-evaluate-the-delay-time-while-using-external-crystal-x1-x2-while-doing-xtaloscsel

器件型号:TMS320F28023

大家好、

  我的客户使用了 F28023、现在报告了使用外部晶振(X1/X2引脚)时器件无法运行的问题、 虽然增加 了 XTALOscSel()原型的延迟时间、F28023可以运行、减少 了 XTALOscSel()原型的延迟、F28023无法运行。  

  您能不能就如何评估 XTALOscSel()原型的延迟时间发表意见?  期待您的回复、谢谢。

  可以在附加的文件中找到更多详细信息。  e2e.ti.com/.../F28023-Clock-Failure-Issue.pptx 

此致
Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    晶体振荡器启动时间取决于许多参数:晶体本身、负载电容器和振荡器电路的其他寄生效应。 您是否使用示波器测量了启动时间。 务必使用电容小于2pF 的有源 FET 探头。 否则、连接示波器探头的行为本身会改变振荡器的行为。